에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
EO는 청결도와 코팅 반복도 등 제조 매개변수를 모니터링하고 첨단 공정 제어 시스템을 사용하여 레이저 손상 임계값(LDT)이 높은 코팅을 설계 및 증착합니다.
전문 엔지니어가 맞춤형 레이저 광학 부품(미러, 크리스털, 렌즈, 필터, 폴라라이저, 프리즘, 빔스플리터, 빔 익스팬더, 비구면 렌즈, 초점 대물렌즈 등)을 설계 및 제작하며 옵션으로 프로토타입 제작과 대량 생산 모두 제공됩니다.
EO는 레이저 손상 임계값(LDT)이 높은 광학 부품을 30년 이상 생산해 왔습니다. 자체 레이저 테스트를 진행할 수 있는 실험실이 있어 내부 프로세스 개선과 레이저 손상 임계값(LDT) 검증이 가능합니다. 자외선, 가시광선, 적외선, 극초단 레이저 광원으로 여러 어플리케이션에서의 광학 실험을 수행합니다.
EO는 모든 사양을 지원하기 위해 최첨단 계측 기술을 다양하게 활용합니다. 제조공정 중 계측 기술에는 CRDS(Cavity Ring-Down Spectroscopy), 백색광 간섭측정, 비접촉 3D 프로파일 측정 등이 해당됩니다. 자체 레이저 테스트를 진행할 수 있는 실험실이 있어 내부 프로세스 개선과 레이저 손상 임계값(LDT) 검증이 가능합니다.
더 알아보기해외 지사, 레이저 광학 전용 센터
3,159m2(34,000평방피트) 규모의 전용 공간에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 높은 코팅, 레이저 크리스털, 그 외 고정밀 레이저 광학 부품을 제조합니다. 30년이 넘는 업계 경력을 쌓으며 QTF(Quality Thin Film)를 인수하여 지역적 입지를 강화했습니다.
핵심 역량
11,150m2(120,000평방피트)와 1,860m2(20,000평방피트) 규모의 전용 제조 공간이 마련되어 있습니다. 고정밀 부품 제작, 코팅, 어셈블리, 테스트를 위한 셀입니다.
핵심 역량
고급 레이저 어셈블리 대량 생산, 레이저 광학 설계, 레이저 어셈블리 계측을 위한 시설로 규모는 1,972m2(21,225평방피트)입니다.
핵심 역량
7,150m2(77,000평방피트) 규모의 제조 공간이 마련되어 있습니다. 고도의 수직 통합형 시설로 레이저 등급의 비구면 렌즈와 같은 부품을 대량 생산합니다.
핵심 역량
7,430m2(80,000평방피트) 규모의 제조 공간이 마련되어 있습니다. 50년이 넘는 업계 경력을 쌓으며 고정밀 구면 렌즈, 프리즘, 그 외 코팅 처리된 광학 부품을 생산하고 있습니다.
핵심 역량
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.