당사는 ISO 9001:2015 등록 업체입니다!

Edmund Optics가 뉴저지 주 배링턴 시의 본사를 포함한 몇 개 공장들이 ISO 9001 인증을 획득했음을 발표하게 되어 무척 기쁘게 생각합니다. EO는 숙련된 직원들이 현존하는 가장 혁신적인 광학 테스트 기능을 이용해 모니터링하는 엄격한 글로벌 품질 관리 프로그램을 채택하고 있습니다.
EO가 생산한 제품들은 회사의 품질 관리 프로그램의 일환으로 EO의 글로벌 품질 관리 절차에 따라 엄격하고 철저한 검사를 거칩니다.
당사의 ISO:9001 인증서(PDF 106KB)를 참조하십시오.
ISO 13485:2016 인증 획득!
에드몬드 옵틱스는 공식적으로 ISO 13485 인증을 획득하였습니다. 이번 인증 획득을 통해 고객의 요구 사항 및 관련 규정을 충족하고 의료 장비에 들어가는 부품 및 하위 조립품을 제조하는 데 필요한 고품질 관리 시스템을 갖춘 업체로 공식 인정을 받게 되었습니다. 글로벌 품질 관리 프로그램의 핵심 요소로는 철저한 예방 및 시정 조치 절차, 최첨단 계측 플랫폼, 지속적 개선을 위한 노력 등이 있습니다.
에드몬드 옵틱스는 형광 이미징부터 유세포 분석, 광간섭 단층촬영 등 다양한 의료 분야에 필요한 광학 부품 및 어셈블리를 공급합니다. 이러한 분야는 전 세계인들의 생명을 구하고 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 관련 제품으로는 광학 필터, 렌즈, 윈도우, 미러, 편광기, 빔스플리터, 현미경 대물렌즈가 있습니다. 에드몬드 옵틱스의 생명과학 및 의료 분야 기기 에 대해 보다 자세히 알아보십시오.
ISO:13485 인증서
ITAR Registered and Compliant
Edmund Optics adheres to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR), a set of government regulations that controls the manufacturing and exporting activities of defense articles.
ITAR registered and compliant, Edmund Optics manufactures ITAR optics with the strictest confidentiality. ITAR regulations dictate that information and materials pertaining to defense and military-related technologies may only be shared with U.S. Persons unless authorization from the Department of State is received.
In short, your order information will be kept confidential when your purchase components from Edmund Optics. We take great precautions in securing our manufacturing plants as well as all sensitive documents and prints. As an ITAR registered and compliant manufacturer, you will have peace of mind knowing all federal rules and regulations will be followed in order to manufacture your optical components.
제한 국가
에드몬드 옵틱스는 전 세계 10여 개국에 지사를 둔 글로벌 기업으로서 세계적인 수준의 입지를 유지하기 위해 영업을 운영하는 모든 국가의 해당 규정 범위 내에서 사업을 수행해야 합니다. 이에 따라 일부 국가의 경우 사업 운영 방법과 대상에 대한 각 정부의 규제가 있을 수 있으며, 이와 같은 요구 방침은 현시점에서의 정치적 사건이나 분쟁에 의해 통제되는 경향이 있기 때문에 일반적으로 개인 및/또는 단체, 특정 지역, 국가에 대한 제재적 형식을 취합니다.
따라서 당사는 각종 규제를 글로벌 기업의 표준으로 융화시킬 수 있도록 해당 품목이 표준 부품(카탈로그)인지 혹은 고객이 원하는 사양에 맞게 디자인된 제품(맞춤형 부품)인지 등을 기준으로 특정 국가에 대한 일부 품목의 판매를 제한하고 있습니다.
사실상 이와 같은 규제를 받는 국가는 전 세계적으로 소수에 불과하며, 해당 국가의 경우 아래 클릭 목록 내에 표시된 바와 같이 표준 부품의 판매만 제한한 곳이나 혹은 어떠한 수준의 사업도 현재 수행할 수 없는 곳(판매 완전 금지)으로 분류할 수 있습니다. 또한 이같은 수준의 제한은 전화, 이메일, 웹 채팅, 기타 통신 매체 등을 통한 기술 지원에도 동일하게 적용됩니다.
현재 판매 제한국 및 금지국 목록은 여기를 클릭하십시오
.
세계적 정세, 지역 상황 및/혹은 국지적 사건 등 시시각각 변화하는 현황에 따라 에드몬드 옵틱스는 정기적으로 해당 목록을 검토 및 업데이트하고 관련 국가에 대한 수정, 삭제, 추가 작업을 이어갈 계획입니다.
위 내용과 관련해 궁금한 사항은 당사로 문의 바랍니다.
최신 개정: 2021년 7월
환경 정책
Edmund Optics는 1942년 이후 현재까지 광학 및 광학 부품 분야를 선도해온 기업입니다. 창사 초기부터 당사의 수행 과제를 지속적으로 변화시키며, 꾸준히 변천하는 시장의 수요를 충족해왔습니다. 전세계적으로 환경에 관한 인식이 증가함에 따라 Edmund Optics의 핵심 운영 방침을 환경 정책으로 설정하였습니다. 자원의 효율성 증가와 폐기물의 감량이라는 규범을 상세화한 Environmental Management System (EMS)인 ISO 14001을 이행하며 이를 실천해 나아가고 있습니다. 당사의 솔선수범을 통해 아직 초계 단계에 있는 제품 및 서비스의 수요와 공급을 둘 다 개선하고 지원해가면서 기업 내외의 폐기물 감축을 고대합니다. 당사는 2015년 12월까지 ISO 14001 인증 기업으로 거듭나길 희망합니다.
당사의 ISO:9001 인증서(PDF 253KB)를 참조하십시오.
ISO 정책 준칙
Edmund Optics Barrington의 환경 정책은 당사 직원과 대중에게 환경 정책의 목표를 이해시키는 데 있습니다. 기업 활동, 제품 및 서비스의 환경적 영향력이 미비할지라도 합리적으로 실천 가능성이 있음을 확실시하는 것이 바로 Edmund Optics의 정책입니다. 당사는 지속적 환경 개선, 오염 물질의 감소 외에도 환경적 측면관 관계된 모든 법적 및 기타 요건 준수를 위해 노력하고 있습니다.
ISO 14001
Edmund Optics는 다양한 환경적 측면을 파악해 가며 자연에 미치는 영향력 감소에 관한 연구를 진행 중입니다. 일부 지역에서는 구내식당 및 주방에서의 종이 사용량의 감소, 스마트 패키징 및 기타 친환경 실천을 통해 당사의 향상된 재활용 정책을 보여주기도 합니다. 종이 소모량을 줄여가도록 전체 프린트 기계는 양면 인쇄 기능으로 설정되어 있으며, 종이 인쇄보다 전자 기기의 사용을 늘리도록 직원들을 독려하고 있습니다. 이러한 실천으로 인쇄용지의 사용량이 급감하였습니다. 또한, 앞으로 폐기물 감소를 위해 포장 디자인을 다시 설계할 것입니다. 주방 및 구내식당 용품은 생물분해가 가능한 친환경 대체품으로 전환하여 건물 전체 내에서 재활용 시스템이 가능하도록 구축해 나아갈 것입니다.
포장
당사는 물류 창고 바닥에서 발생하는 환경적 영향을 개선하도록 여러개의 포장용 부자재를 바꾸도록 조치를 취하고 있습니다. 이러한 조치의 예로서 렌즈 포장을 위한 플라스틱폼 포장지 및 천가방을 환경에 무해한 대체 소재로 전환이 있습니다. 당시는 기존의 포장 용지를 생물 분해 및 재활용이 가능한 보드지와 글라신지 봉투로 교체 중입니다. 이외에도 포장용지 회사와 파트너십을 체결하여 주요 포장 방식을 재디자인하고 과도한 포장으로 인한 폐기물을 줄이고자 합니다.
GREEN CAFETERIA & KITCHEN
In 2014 Edmund Optics Barrington alone used approximately 52,000 Styrofoam cups which averages out to be about 276 cups per person a year. In efforts to change this, the use of Styrofoam cups has been eliminated. All employees have been issued reusable coffee mugs and drinking cups. Another item that was changed in the kitchen was the plastic utensils which were replaced with biodegradable alternatives. This has been a great success. Plastic and Styrofoam cups are nowhere to be found in the building and single use utensils will now biodegrade in landfills.
재활용
당사는 안전하면서도 친환경적인 방식으로 모든 폐기물을 처분하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 위해 사무실과 창고에서 발생하는 폐기물과 재활용품 관리를 위해 폐기물 및 재활용품 처리 공장과 협약을 맺은 상태입니다. 연간 재활용 처리량은 보드지 15톤 외에도 종이류 5톤을 포함합니다. 개개인의 재활용 습관 향상을 위해 사무실 및 구내식당 곳곳에 분리수거함이 비치되어 있습니다.
RoHS & REACH
Edmund Optics는 환경 관련 법규 및 법령이 적용되는 모든 조항 및 이에 해당하는 RoHS 규정을 준수하면서 사업을 운영하고자 고군분투합니다.유해물질 제한지침(RoHS) 개정판 또는 "RoHS 2"는 2011년 6월 8일에 도입되어 2011년 7월 1일에 EU의 공식 저널에 게시됨으로써 발효되었습니다. 이 지침에 따라 2006년 6월 이후 전기전자제품(EEE) 위험 물질을 규제해 온 RoHS 지침 원안은 무효가 됩니다.
RoHS 지침은 전기 및 전자 제품에 포함된 위험 물질 6가지 (납, 수은, 카드뮴, 육가크롬, 그리고 난연제: PBDE – polybrominated diphenyl ether 및 PBB – polybrominated biphenyl) 사용을 규제하며 EU 시장에서의 판매를 제한합니다.
현재 RoHS 지침 개정판에는 CE 마크 표시 지침이 포함되어 있습니다. 이는 전기/전자 제품, 장치 또는 장비에 CE 마크가 있을 경우 RoHS 지침을 준수함을 의미합니다.RoHS 지침의 영향은 세계 각지에서 발견할 수 있습니다. 소비자뿐 아니라 대부분의 제품 제조업체, 수입업자 및 수출업자들은 구매 제품이 이 지침을 충족시키거나 제품을 EU 시장에 판매할 수 있도록 허용하는 면책 조항을 적용할 것을 요구하고 있습니다.
제품에 이 6가지 위험 물질 중 하나가 포함되어 있으면 어떤 일이 발생할까요?
지침에 따른 최대 허용치를 초과하는 제품은 2006년 7월 1일 이후 EU에서 판매할 수 없습니다. 다른 많은 국가들도 위험 물질을 제한하는 다른 조치와 자체 RoHS 버전을 개발해왔다는 점을 유념하십시오.
Edmund Optics에서 구입한 제품들은 RoHS 지침을 준수합니까?
다양한 제품의 제조업체이자 공급업체로서 EO는 가능할 경우 당사 제품군의 품질을 개선하고 RoHS 요구 사항을 충족시키기 위해 제품 디자이너 및 공급업체를 통해 당사 제품군을 꾸준히 검토합니다. 광학의 복잡한 속성으로 인해 다수의 광학 부품에는 다양한 기술적 어플리케이션에 효과적인 굴절률, 부분적인 분산 및 UV 투과율의 유지를 위하여 사용이 제한된 물질이 포함됩니다. 이러한 물질을 함유한 제품에는 면책 조항이 적용되어, 적정 규제 기관에 의해 정기적인 검토가 이루어집니다. 일부 면책 조항은 갱신되지 않았거나 만료된 것으로 판명날 수 있습니다. 최대한 빠른 시일 내에 당사 웹사이트와 모든 문서가 업데이트되도록 최선을 다하겠습니다.
Edmund Optics 제품군에 영향을 주는 RoHS 2에 어떤 변화가 생겼나요?
면제 종료: 일부 제품에 적용된 면제 조항은 만료 기간이 있습니다. 이 면제 조항은 만료일 6개월 전부터 EU 위원회가 갱신할 수 있습니다.
CE 마크: EO가 EU에 직접 수입하는 전자제품에 필요합니다. 이것은 전자제품으로 간주되지 않는 당사의 광학 소재 및 제품에는 영향을 주지 않습니다.구입을 원하는 품목이 RoHS 지침과 호환되지 않는다면 용도에 따라 RoHS 호환 제품을 구입하는 데 도움을 줄 수 있는 당사 제품 지원 전문가에게 문의하십시오. 특정 재고 번호 품목의 현재 상태를 알아보고 호환되는 재고 번호 품목 인증서를 인쇄하려면 당사의 RoHS 조회 도구를 이용하면 됩니다.
당사가 지속해서 따르는 또 다른 규정으로는 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)가 있습니다. 이 REACH 조항은 인류의 건강과 환경을 화학적 산물의 위험으로부터 보호하는 데 목표를 둡니다. Edmund Optics는 매년 여러 차례에 걸쳐 화학물질의 목록을 갱신하며 이러한 규정을 꾸준히 준수하기 위한 데이터를 유지 및 관리합니다.
컬처
Edmund Optics는 봉사활동을 높이 평가함으로써 매년 직원들이 원하는 비영리 및 자선 단체에서 자원봉사 활동을 할 수 있는 유급 휴일을 지원합니다. 당사 직원들이 자원봉사 활동을 해온 기구로는 Surfrider Foundation, Newton Creek Watershed, Sustainable Haddonfield, GMO Free NJ 및 기타 단체가 있습니다.
Edmund Optics Barrington은 매년 아이들을 초청하여 직원들과 하루 종일 즐겁게 놀 수 있는 날을 주관합니다. 초청된 아이들은 사내 직원들과 함께 광학 부품을 탐험하거나 광학 실험을 경험할 수 있습니다. 마지막으로 전 직원 및 아이들이 모여 수년 후 자라날 기념수를 함께 심습니다.
또한, 당사는 매월 직원들이 기부활동을 할 수 있는 자선 업체와 협약을 맺습니다. 사내 보조금 및 기부금은 특정 자선 단체에 기증되며 일부 금액은 환경 보호 활동에 힘쓰는 단체에 지원됩니다.
Conflict Minerals Policy Statement
Edmund Optics supports having a safe, secure supply chain, and promoting the welfare of all people. We do this by complying with all applicable legal requirements of the Dodd Frank Act. Click here to view our full Conflict Minerals Policy Statement.
View our latest Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) (XLSX 1410KB)
Restricted Countries
Custom Part Restricted Countries
Algeria
Belize
Benin
Bolivia
Colombia
Congo (Republic of)
Cote d’Ivoire
Djibouti
Ecuador
Egypt
Ethiopia
Kazakhstan
Morocco
Pakistan
Saudi Arabia
Tajikistan
Tunisia
Ukraine
Venezuela
Western Sahara
Fully Restricted Countries
Afghanistan
Belarus
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Central African Republic
Chad
Congo (Democratic Republic)
Cuba
Eritrea
Iran
Iraq
Lebanon
Libya
Mali
Mauritania
Myanmar (Burma)
Niger
Nigeria
North Korea
Palestine
Republic of Guinea
Russia
Somalia
South Sudan
Sudan
Syria
Yemen
Zimbabwe
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)