제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드옵틱스, 혁신적인 PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirror로 이노베이터 어워즈에서 플래티넘 상 수상!

8/6/2024, Seoul, South Korea   —

광학 기술 솔루션 업계를 선도하는 글로벌 광학 부품 제조 업체이자 공급 업체인 에드몬드옵틱스(EO)의 PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirror가 2024 LFW(Laser Focus World) 이노베이터 어워즈에서 플래티넘 상을 수상했습니다. 플래티넘 상은 이노베이터 어워즈가 가장 우수한 제품에 수여하는 상입니다.

PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirror는 혁신적인 설계 접근 방식을 적용하여 극초단 펄스 기준 레이저 손상 임계값(LDT)을 최대화합니다. 920nm 극초단 레이저용으로 설계된 박막 코팅에 적합한 가장 높은 LDT를 갖추고 있어 그 값이 920nm에서 25fs의 펄스 지속 시간 동안 0.75J/cm2를 초과합니다. 이러한 값은 해당 파장 및 펄스 지속 시간에 맞게 설계된 미러에서 상용화된 가장 높은 값입니다.

PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirror는 넓은 스펙트럼 대역폭에서 0fs2에 가까운 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)를 가지므로 굉장히 까다로운 극초단 어플리케이션에서 색 분산 및 펄스 확산을 방지합니다. 45° 입사각 기준 830 - 1010nm 파장 대역에서 반사율이 99.5% 이상으로 손실을 최소화하면서 극초단 펄스 지속 시간을 유지합니다.

극초단 레이저는 소재 가공, 의료 수술 등의 어플리케이션에서 더 높은 피크 출력과 향상된 정밀도를 제공하므로, 더 많은 어플리케이션이 펄스 지속 시간이 짧은 극초단 레이저를 점차 사용해가는 추세입니다. 해당 제품은 극초단 시장에서 더 큰 혁신을 이끌면서 출력의 한계를 넓히고 새로운 어플리케이션 공간을 개척하고 있습니다.

업계 최고의 레이저 미러인 PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirror에 대한 자세한 내용은 여기에서 찾아볼 수 있습니다.

에드몬드옵틱스(EO)는 세계 광학 기술 솔루션 업계를 선도하는 글로벌 부품 공급 업체로 1942년부터 생명 과학, 산업용 검사, 소재 가공 등 다양한 시장에 서비스를 제공해 왔습니다. EO를 통해 경험할 수 있는 서비스는 크게 두 가지입니다. 첫째, 광학 및 포토닉스 업계의 유명 브랜드와 제품을 취급하는 원스톱 쇼핑몰을 운영합니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품은 물론 시스템에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원합니다. 내부 전문가의 어플리케이션 전문 지식과 설계 및 연구개발 역량을 결합하여 고객의 광학 문제에 대한 창의적인 솔루션을 제공합니다. EO는 전 세계 18곳에서 1,250여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 제품 정보 확인, 엔지니어 상담, 주문은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr를 이용해 주세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요