에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
글로벌 광학 부품 제조 업체이자 공급 업체인 에드몬드옵틱스(EO)의 UAV Series Fixed Focal Length Lens가 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2024 이노베이터 어워즈에서 은상을 수상했습니다. UAV Series Fixed Focal Length Lens는 작고 가벼운 고해상도 렌즈로 자율주행 자동차와 드론에 사용하기에 최적화되었습니다.
UAV Series 제품군은 넓은 온도 범위를 갖도록 비열화가 적용되었으며, 충격과 진동에도 성능을 유지하는 강건설계가 적용되어 드론 매핑(mapping) 및 측량, 항공 영상 촬영, 사진 측량(Photogrammetry) 등의 어플리케이션에 적합합니다.
일반적으로 더 높은 해상도를 수용하려면 렌즈의 크기, 무게, 복잡성이 증가해야 하지만, 해당 제품군은 컴팩트한 크기를 유지하면서 해상도가 최대 2440만 화소이고 2.74µm 픽셀 크기의 센서와 호환 가능합니다. 4세대 Sony Pregius 1.2" IMX530 및 IMX540 센서와 같은 신제품 고해상도 이미지 센서와 함께 사용할 수 있습니다.
UAV Series 제품군은 고정 초점과 조리개 링이 사용 중 불필요한 조절을 방지합니다. 뿐만 아니라 긴 작동 거리에 최적화되어 있어 모바일 로봇이 공장 작업 현장에 있는 것보다 멀리 떨어진 피사체를 보는 경우에도 적합합니다. 또한, 렌즈 어셈블리 전반에서 미광을 최소화하기 위해 더욱 주의를 기울였는데, 이는 로봇 공학 환경의 조건이 공장 작업 현장의 조건보다 훨씬 덜 통제되어 있기 때문에 매우 중요합니다.
2440만 화소의 해상도를 지원하는 UAV Series Fixed Focal Length Lens와 비슷한 수준의 다른 렌즈들은 훨씬 더 크고 무겁기 때문에 모바일 어플리케이션에서 실용적이지 못합니다. 하지만 UAV Series 제품군은 고급 어셈블리 기술을 통해 간소화된 기계 설계와 정밀 공차를 기반으로 컴팩트한 외관과 고해상도 성능을 갖습니다.
EO에서 취급하는 UAV Series Fixed Focal Length Lens는 초점 거리 옵션으로 16mm, 25mm, 35mm가 제공되며 신속 배송이 가능한 표준 제품이 준비되어 있습니다.
자세한 내용은여기를 참고하세요.
에드몬드옵틱스 기업 정보:
에드몬드옵틱스(EO)는 세계 광학 기술 솔루션 업계를 선도하는 글로벌 부품 공급 업체로 1942년부터 생명 과학, 산업용 검사, 소재 가공 등 다양한 시장에 서비스를 제공해 왔습니다. EO를 통해 경험할 수 있는 서비스는 크게 두 가지입니다. 첫째, 광학 및 포토닉스 업계의 유명 브랜드와 제품을 취급하는 원스톱 쇼핑몰을 운영합니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품은 물론 시스템에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원합니다. 내부 전문가의 어플리케이션 전문 지식과 설계 및 연구개발 역량을 결합하여 고객의 광학 문제에 대한 창의적인 솔루션을 제공합니다. EO는 전 세계 18곳에서 1,250여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 제품 정보 확인, 엔지니어 상담, 주문은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr를 이용해 주세요.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)