에드몬드옵틱스(EO)는 지속 가능성에 헌신하는 것을 자랑스럽게 여기며, 18곳의 지사 대표자들로 구성된 글로벌 지속 가능성 위원회를 창설하면서 그 여정을 시작했습니다. EO는 이것이 긴 여정이 될 것임을 잘 알고 있으며, 이와 관련된 모든 측면에 대응하고 있습니다. EO는 광학 분야의 또 다른 선두 기업인 Schott, SICK와 같은 기업의 뒤를 이어 포토닉스 커뮤니티의 주요 롤 모델이자 리더가 되어 다른 기업도 같은 길을 걷도록 영감을 주는 것을 목표로 합니다. EO는 환경 친화적인 분위기에서 광학 제조 프로세스가 이루어질 수 있도록 하는 데 관심이 있는 다른 제조 업체를 교육하기 위해 당사의 계획과 진행 상황을 매우 투명하게 공개하고자 합니다. EO는 협업이 주는 시너지를 믿으며 개별적으로 행동하는 것보다 그룹으로 행동할 때 더 많은 것을 달성할 수 있다고 확신합니다.
일반적인 지속 가능성 이니셔티브와 마찬가지로 EO의 지속 가능성 플랜도 기업 지배구조(경제적 지속 가능성), 인력 관리(사회적 지속 가능성), 환경적 지속 가능성이라는 세 가지 축으로 구성되어 있습니다. EO는 점점 까다로워지는 고객과 정부의 요구사항을 충족할 뿐만 아니라 광학 및 포토닉스 커뮤니티 내에서 그러한 방향으로 발전할 수 있도록 기여하는 데 중점을 둘 것입니다.
EO는 전 세계에 대한 환경적 책임을 갖고, 이해관계자에게 사회적 책임을 지고, 회사의 번창과 성장을 위해 재정적 책임을 다하는 지속 가능한 기업이 될 것입니다. 이러한 지속 가능성은 경영진부터 고객, 직원, 주주는 물론 글로벌 공급망 및 전략적 파트너를 포함한 모든 이해관계자를 아우르는 EO 문화의 일부가 될 것입니다.
각 팀의 미션은 글로벌 EO를 위한 지속 가능성 플랜을 제시하고, 개발하고, 수립하는 것입니다. 지속 가능성의 환경적 측면에 우선적으로 초점을 맞추고 있으며, 모든 EO 시설이 현재 환경에 미치는 영향을 평가하고 있습니다.
성공적인 프로세스를 위한 첫 번째 단계는 항상 현 상태를 문서화하는 것입니다. 글로벌 지속 가능성 위원회는 전 세계 18개 시설의 모든 프로세스를 기록하여 전기 및 물 소비량부터 제품이 전 세계로 유통되면서 발생하는 탄소 배출량, 제조 폐기물에 이르기까지 모든 내용을 파악하고 있습니다. EO는 이를 토대로 다음의 3가지 구체적인 개선점에 중점을 두고 미래를 만들어 나갈 것입니다.
EO의 계획은 광학 제조 및 어셈블리와 관련된 폐기물을 이해하고, 이 폐기물을 최소화하기 위한 개선 계획을 수립하며, 전 세계의 유명 기업과 협력하여 재활용 및 폐기물 처리를 함으로써 전반적인 환경 발자국을 줄이는 것입니다.
EO는 8곳의 공장에서 글로벌 유통 센터와 고객에게 제품을 배송합니다. EO의 목표는 일회용 플라스틱을 줄이고, 회사 간 포장 및 하청 포장의 양을 줄이며, 공급망과 협력하여 폐기물을 줄이는 것입니다.
EO는 매년 수백만 개의 카탈로그를 고객에게 발송합니다. EO는 내용 구성부터 인쇄 및 배급을 아우르는 카탈로그 제작 프로세스를 개선하여 환경 영향을 최소화하고 효율성을 극대화함으로써 카탈로그의 지속 가능성을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.
EO는 위의 목표를 달성하는 데 성공하면 그 다음 단계에 해당하는 새로운 3가지 이니셔티브를 물색할 것입니다.
EO는 환경 지속 가능성에 기여하는 여러 광학 커뮤니티 소속 조직과 파트너십을 맺었습니다. EO는 SPIE와 EPIC의 지속 가능성 위원회의 일원이 된 것을 영광으로 생각합니다. 뿐만 아니라 EO는 미주와 유럽 전역의 다양한 정부 기관, 연구 대학 및 스타트업과 파트너십을 맺고 지속 가능한 광학 제조 프로세스를 만들 수 있도록 새로운 기술과 새로운 프로세스를 개발하는 데 도움을 주고 있습니다. EO는 다양한 공급망을 확충하는 데 집중하여 엄선된 공급 업체를 교육하며, 이러한 공급 업체가 새로운 글로벌 지속 가능성 표준을 충족하도록 만들고 있습니다.
EO는 환경 발자국을 이해하기 위해 DMAIC 프로세스와 같은 검증된 린 식스 시그마 프로세스(lean six sigma process)를 따르고 있습니다. 초기 프로세스인 1) 개선 가능성이 높은 기회를 정의하고 2) 현 상태를 측정하는 작업이 거의 마무리되었습니다. EO는 타사 소프트웨어 시스템을 사용하여 18개 시설의 탄소 발자국과 온실가스 배출량을 파악하고 있습니다. 이 작업은 2024년 여름까지 완료될 것으로 예상됩니다. 이 작업이 완료되면 지속 가능성의 세 가지 축(기업 지배구조, 인력 관리 및 환경적 지속 가능성)을 모두 평가하는 제3자 감사 기관인 EcoVadis의 감사를 받는 기업 대열에 합류하게 됩니다. 그리고 뉴저지주 배링턴에 위치한 시설이 ISO 14001 인증을 획득하고 중국 선전에 위치한 시설이 ISO 14064 인증을 획득한 것처럼 모든 시설에서 ISO 14001 인증을 획득하기 위해 계속해서 노력하고 있습니다. ISO 인증을 클릭하면 관련 내용을 살펴볼 수 있습니다. 또한, EO는 SBTI(Science Based Targets Initiative)를 통해 배출량 감축 목표를 산업화 이전 수준보다 2°C 낮게 설정하기로 약속한 과학 기술 기반 기업 대열에 합류했습니다.
3대 경영주가 이끌고 있는 에드몬드옵틱스는 회사의 지속 가능성과 지구의 지속 가능성을 모두 달성하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다.
문의 사항이나 제안하실 내용이 있으면 [email protected]로 연락 부탁드립니다.
Jeff Harvey
최고 혁신 경영자
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)