미래는 아이트래킹(eye tracking)과 같은 최첨단 감각 기술에 따라 좌우되며 이와 같은 첨단 감각 기술을 이용하면 신체 장애나 신경 장애가 있는 사람들도 의사 소통이 가능해지고 전동 의자를 스스로 작동시킬 수 있어 일상 생활에 대한 제어력을 회복할 수 있게 됩니다..
아이테크의 가장 혁신적인 애플리케이션 중 하나는 시선 추적 기술로서 삶의 질을 개선하고 스스로 이동이 가능하도록 해 신체 장애 또는 신경 장애가 있는 이들에게 독립성을 회복할 수 있는 기회를 제공합니다. 미국 질병 통제 센터(CDC)는 2016년 미국 성인의 16.1%가 적어도 1개 이상의 신체 기능 장애를 가지고 있다고 보고했습니다.1 미국 국립 척추 손상 통계 센터 또한 매년 약 11,000건의 척추 부상(SCI)이 발생하여 하반신 마비 및 사지 마비를 일으킨다고 보고합니다.2 이러한 통계는 통상적인 관례에서 벗어난 이동 방식의 필요성을 제시합니다. 윈도우 10은 Eye Control이라고 하는 Ease of Access 기능을 가지고 있어 세팅 메뉴에서 현재 아이테크 사의 eye tracking 소프트웨어를 이용해 eye tracking 하드웨어를 제어할 수 있습니다. 더 나아가 아이테크는 장애가 있는 이들이 전동 의자로 이동을 하고 소통을 하는 데 사용할 수 있도록 Xilinx 하드웨어로 구성된 Zynq 프로세서의 도움을 받아 독립형 제품을 개발했으며.
이외에도 아이테크는 타사 하드웨어 시스템에 아이트래킹 기술을 접목할 수 있도록 여러 그룹 및 기업에 소프트웨어 사용권을 공식적으로 허용함에 따라 기타 관심 분야에도 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. King Devick Test (K-D)를 수행하기 위해 아이테크의 기술을 사용해온 캐나다 풋볼 리그, 내셔널 하키 리그, 메이저리그 축구팀과 같은 단체들은 선수들이 안구를 움직일 때 미리 설정된 정상 동작과 얼마나 다른지를 간단하게 관찰함으로써 충격으로 가장 흔히 발생하는 부상인 외상성 뇌손상(TBI)이 의심되는 선수들을 간편하게 분석해올 수 있었습니다(그림 1).
인간의 뇌피질 중 50% 이상이 시각적 정보 처리를 담당하며 아이트래킹은 신속하면서도 비침습적 방식으로 뇌에 직관력을 전달할 수 있어 오늘날 널리 사용되고 있습니다.3 그러나 운동 선수들만이 두부 외상으로 어려움을 겪게 되는 것은 아닙니다. CDC 보고에 따르면 2002년에서부터 2006년도 사이에 매년 약 170만명이 외상성 뇌손상(TBI)을 입었으며 부상으로 인해 사망에 이른 미국민의 1/3이 외상상 뇌손상에 의한 것이라고 알려졌습니다.4 아이트래킹은 뇌진탕을 감지하는 것 외에도 기타 신경학적 질환을 매우 정확하게 진단할 수 있는 것으로 나타났습니다. 미국 아리조나 주립대 및 보스턴 대학의 연구 단체들은 파킨슨병과 알츠하이머병의 징후를 진단하는 데에도 이 기술을 사용했다고 밝혔습니다.5, 6
아이테크의 아이트래킹 기술은 또한 홍채 식별, 웹사이트 가용성 테스트, 기기 통합(스마트폰, 태블릿, 텔레비전, 키오스크, 가상/증강 현실 헤드셋), 슈퍼볼 광고 분석 등과 같이 기타 광범위한 응용 분야에서도 찾아볼 수 있습니다.
아이테크는 EO의 기성 광학 부품을 아이트래킹 하드웨어에 접목하여 납기를 단축하고 비용을 절감하였습니다. EO에서 취급하는 34,000개 이상의 고유한 광학 부품은 주문 후 96% 이상이 익일 배송으로 이루어지기 때문에 아이테크와 같은 EO의 고객은 원하는 부품을 최대한 빨리 받아볼 수 있습니다. 기성 광학 부품이 고객의 특정 요건에 부합하지 않을 시에는 3-4주 가량 소요되는 기성 광학 개조 서비스를 이용할 수 있으며 고객이 원하는 특정 스펙과 정확하게 일치하는 부품이 필요한 경우에는 완전 맞춤 제작 서비스 또한 이용할 수 있습니다. 아이테크의 하드웨어와 소프트웨어에 관한 상세 정보, 아이트래킹 사용 방법, 고객의 용도와 아이트래킹의 호환 여부 등은 아이테크 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
참고 문헌
1. Summary Health Statistics: National Health Interview Survey, 2016, Table A-6, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2016.
2. Gorgey, Ashraf, and David Gater. "Prevalence of Obesity After Spinal Cord Injury." Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 12, no. 4, 2007, pp. 1–7., doi:10.1310/sci1204-1.
3. Hagen, Susan. "The Mind's Eye." Rochester Review, vol. 74, no. 4, 2012.
4. Traumatic Brain Injury in the United States, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2016.
5. Hayley Ringle. "Scottsdale Eyes ASU Spinoff Tech to Detect Alzheimer's, Cerebral Palsy and Other Diseases." Bizjournals.com, The Business Journals, 11 Feb. 2015, www.bizjournals.com/phoenix/blog/techflash/2015/02/scottsdale-eyes-asu-spinoff-tech-to-detect.html.
6. Wu, C C, et al. "Eye Movement Control during Visual Pursuit in Parkinson's Disease." Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2018, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30155357.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®