에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
There are a few ways to measure Modulation Transfer Function (MTF), but it is very difficult to do so with any precision on a flat (plano) optic such as a window or filter. Measurements for MTF are generally done on systems by imaging a target of known contrast and known size at a known magnification and measuring the resultant contrast and size. In practice, this can be done by imaging a point, a bar target, a sinusoidal target, or any random target. There are many ways to test MTF but the reason none are appropriate for windows or filters is because they are all measurements of an image, whereas, windows and filters don't form images. One could determine the MTF of a window or filter by testing an optical system to use as a baseline, then inserting the window or filter into the optical path and re-measuring. The MTF of the window would then be the second result divided by the baseline result. The problem with doing this is that the MTF of the window or filter would almost certainly be within the uncertainty of the measurement. Even low quality windows and filters have very good MTF. Because MTF isn't very telling for windows or filters, their ability to transmit an image is usually given in terms of transmitted wavefront distortion. Rather than the error in contrast as measured in MTF, transmitted wavefront distortion measures the displacement of a theoretically perfect wavefront as it passes through an optic. Measuring this requires an interferometer or similar device. For example, a Schlieren System would help to visualize slight wavefront variations, but couldn't help measure them easily. Whatever test one does on a window or filter, there is very little chance that it could have an appreciable effect on any camera-based system's image.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)