에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Understanding the entire application and the desired end results is an inherent key to a successful system. If a lens needs to be matched with a pre-selected camera, the sensor size and flange mount type specifications are needed. The basic system criteria that need to be defined to select the lens are the field of view, working distance, depth of field, and object resolution. Additional information about the system needs that will help select the actual type of lens are the size/weight, focusing capability, zoom capability, iris control, ability to accept a filter, accessories, and the cost.
For general component integration, these are the basic steps we suggest to follow: define your system parameters, match-up equivalent components, examine the illumination, and make any considerations for future modifications. There are fundamental parameters (such as field of view, working distance, etc.) used to define a system and these can be related to component specifications with a few calculations. The imaging system should create sufficient image quality to allow the desired information about the object to be extracted from the image. There are several factors that contribute to the overall image quality, such as resolution, contrast, depth of field, perspective errors, and geometric (distortion) errors.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)