에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Under most conditions, a laser beam cannot be seen traveling through the air. Since our eyes are essentially light collectors, we can only see light that enters the eye and is imaged onto our retina. When a laser beam encounters dust, mist, or smoke, some fraction of the light is scattered in the direction of the viewer's eyes and therefore becomes visible. Since these particles are rather small and will not stop the entire beam, all the tiny reflections make the beam look solid or continuous. This is why the beam appears to slowly fade as the dust (or scattering medium) dissipates. In the absence of any type of scattering medium, the beam will only be visible as a spot when it reaches its target and energy reflects back to the viewer. This principle can easily be demonstrated by using a flashlight on a dark night: if it is foggy, you can see the cone of light coming from the flashlight; if it is not foggy, you can only see the light as a spot at its target. If you see something that appears to contradict this concept, it is usually just 'movie magic'.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)