에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
There are many factors involved in sighting a beam at any given distance from the laser source: the output power of the laser is one concern. Low power lasers can be used for short distances, but higher power lasers are more widely used for long distances and for line and cross-line applications that require more energy. The wavelength of the laser is another important element. Detectors have a characteristic response that depends upon the wavelength of incident radiation. The human eye has a spectral response from 400 to 700nm with peak responsivity at about 550nm. A wavelength closer to the detector's responsivity peak appears brighter than a wavelength farther from the peak. For example, a 1mW laser at 633nm will appear brighter to an observer than a 1mW, 670nm laser. Even though both lasers have the same power and color (red), 633nm is closer to the human eye's 550nm spectral peak than 670nm. Beam divergence is also critical. As the energy spreads out into larger areas, the energy reflected back to the viewer from any one distinct point is reduced. Therefore, low beam divergence is an important technical concern for long distance applications. Ambient lighting will also determine the degree of visibility. High ambient levels at the target will yield low contrast and therefore low visibility. The best visibility generally occurs in subdued ambient light.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)