에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
An in-line microscope introduces illumination into the system before the objective and aligns it with the optical axis. The "in-line" name actually refers to the type of illumination and is also known by other names such as axial, co-axial, through-the-objective, vertical, and incident brightfield. The clear difference from other types of illumination is that in this case the light is transmitted through the objective. An infinity-corrected system is used for this type of microscope. Since the light between the objective and secondary lens is collimated, the separation between these lenses can be adjusted to accept a beamsplitter that will introduce horizontally aligned input light and redirect it vertically down to the objective. This type of illumination is very efficient for high power objectives that need to evenly illuminate an opaque object, such as a semiconductor wafer. Since this type of system is very sensitive to mounting with objective powers 20X and higher, we recommend using a vibration isolation platform. For proper focusing, a rack and pinion movement is always suggested for the system.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)