에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Microscope objectives come in many different designs. Three of the most common are achromatic, semi-plan and plan. In an achromatic objective, which is the most common type, there is one achromatic lens. Achromatic objectives correct for color and have a flat field in about the center 65% of the image. This is not to say that the outer 35% of the image will be blurry- this just means that if there are aberrations, they occur in the outer 35% of the image. A semi-plan, or semi-planar objective, is an intermediate between the achromatic and the plan objective. Semi-plan (sometimes called micro-plan as well) objectives have an 80% flat field. A plan (or planar) objective corrects better for color and spherical aberration than either the semi-plan or the achromatic objective. Plan objectives have a flat field about the center 95% of the image. While plan objectives give you flatter fields than achromatic objectives, they also have a higher price.
Eyepieces for both microscopes and telescopes come in varying optical designs. The major differences between the three microscope eyepiece designs we carry is listed below:
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)