에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Fluorescent illumination is based off of using electrodes inside of glass tubes to first ionize an inert gas, which in turn excites electrons in Mercury atoms. These excited electrons then release photons that excite a phosphor coating on the inside of the glass tube, which is ultimately responsible for the wavelengths of light put out by the particular fluorescent bulb.
Cool, compact, and economical, Fluorescent Illumination provides flicker-free lighting with consistent color temperature. White bulbs, specific color bulbs, and black (UV) bulbs are readily interchangeable for different applications. Long lifetimes and low profiles make fluorescent illumination a great choice for industrial as well as microscopy applications. Optional black bulbs are very useful for UV inspection and UV curing applications.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)