에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Unlike ordinary incandescent bulbs, LEDs do not have a filament that burn out. LEDs emit light when electricity runs through a semiconductor material, which, in turn, excites electrons.
Compact, energy efficient, and economical, LED illumination is a great choice for both industrial and laboratory applications. Available in different configurations, such as ring lights, backlights, domelights, or arranged in custom configurations, LEDs can be easily integrated into virtually any illumination task. A main advantage of LED illumination is the freedom to easily select white, IR, RGB, or specific wavelength outputs in a variety of different geometries. An RGB output is recommended for applications that require user adjusted color balance, while Red and IR LEDs are a great choice for monochromatic applications. LEDs are also able to be strobed and/or overdriven, which can often be an invaluable function for high speed imaging applications on assembly lines. Intensity control is also possible with certain intensity controllers and power supplies. Very long lifetimes with predictable intensity fall-off are further benefits of using LED illumination sources.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)