에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
An infinity-corrected objective is a microscope objective designed to be used in conjunction with an infinity-corrected tube that will give you a longer working distance than a normal DIN-type objective. In most microscopes, the tube length is empty and all the magnification is done using the lenses in the eyepiece and the objective. The image from an infinity-corrected objective is collimated (parallel light) prior to being imaged by the secondary lens assembly. With an infinity-corrected system (objective and tube), a lens system is actually contained within the tube, which is required in order to form an image from the objective. This allows the objective and the entire microscope to be placed farther away from the sample, allowing users the added room to maneuver the sample being viewed. The major disadvantage of using infinity-corrected objectives is that you must have a tube lens or the system will not focus.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)