에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
A diopter is a measurement of power and has units of inverse meters.
Power (diopters) = 1/EFL where EFL = effective focal length of a lens with units of meters
For a thin lens element, the power is calculated below. Using the magnifying power (MP) of a magnifier or comparator you can calculate the power in diopters.
For the smaller magnifiers:
Power (diopters) = MP/0.25 where EFL is in units of meters
For the larger magnifiers:
Power (diopters) = (MP-1)/0.25 where EFL is in units of meters
Note that this should not be confused with prism diopters. This is also a measure of power, typically used with wedge prisms, that is defined as a 1cm deviation of an input beam at a distance of 1m from the prism.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)