에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
A reticle is a clear glass disc marked with scales or patterns that is placed in a microscope eyepiece at a particular position that superimposes the pattern with the image viewed through the microscope. A scaled reticle is a microscope eyepiece reticle designed to be accurate for a specific objective magnification. Most reticles are specified for a 1X magnification and are not scaled for the objective power of any particular microscope, making a conversion factor necessary. Stage micrometer scales are designed for not only calibrating microscope eyepiece reticles and objective powers, but also for determining the conversion factor from an eyepiece reticle scale designed at 1X to the true measurement as objectives, eyepieces, or reticles are interchanged. Stage micrometers are placed on the microscope stage and are similar in format to microscope slides. Please note that for a zoom microscope the reticle is only scaled at one objective power position. In this case, repeating the scaled position may be difficult.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)