에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
In a binocular microscope, there is one optical path originating from the microscope objective. The optical path is then split into two paths that are then brought each eye. If your microscope has two eyepieces, but one objective, then chances are it is a binocular microscope. A trinocular microscope works the same way, but the optical path is split into three paths- two for your eyes and a third port usually for a camera connection. In a stereo microscope, there are two paths originating from the microscope objective that travel essentially parallel up to the eyepieces. The advantage of using a stereo microscope over a binocular microscope is in the depth perception. Having two separate optical paths makes depth perception and three-dimensional viewing of an object possible. Using a binocular microscope, you will see only a flat field and will not be able to discern any height differences on the object that you are viewing.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)