에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Yes. A variable density beamsplitter has linearly varying reflection and transmission percentages across its length. Actually any neutral density filter with a metallic coating (typically inconel) can be used as a beamsplitter. Catalog values state optical densities at a 0° (or normal) angle of incidence, which can be quickly converted to transmission values (see Frequently Asked Questions on filters). The coating is designed to transmit a specific amount of energy, but as a result of the metallic coating a certain amount will be reflected. When using a filter of this nature as a beamsplitter, please note that absorption characteristics and changes of angle (0° to 45°) will dramatically affect the actual reflection/transmission energy split. Edmund Optics offers a linear Variable Density Beamsplitter that is primarily used as a variable neutral density filter.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)