에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
A pellicle is a very thin optical-grade nitrocellulose membrane (or film) stretched over an aluminum ring and bonded in place. In function, a pellicle beamsplitter serves the same purpose as a common plate beamsplitter. Upon close inspection, a plate (or "mirror-type") beamsplitter produces two reflected beams for a single input beam. One is a reflection off the first (or front) surface and the second is off the second (or back) surface. The result is what is called a "ghost image" or secondary reflection. In addition, plate beamsplitters slightly displace the transmitted beam laterally from the input beam due to the thickness of the glass substrate (1-3mm depending on size). For these reasons, plate beamsplitters minimize these effects and offer the best performance when the glass thickness is minimal, the coated surface is oriented toward the source, it is inserted in a collimated beam, and the back surface is AR (anti-reflection) coated. Pellicles on the other hand eliminate ghost images because of the thinness of the membrane (2 microns), since the first and second surface reflections are superimposed. In addition, absorption is imperceptible. Pellicles can be used uncoated as well as coated for several different reflection percentages. Also because of their lightweight, pellicles can be used when weight issues prevent the use of heavier plate or cube beamsplitters. However, since pellicles are extremely delicate, they have several drawbacks. The membrane can be easily broken (and cannot be repaired), thus they require caution in handling and mounting. Pellicles are also very sensitive to mounting stresses and atmospheric vibrations (including acoustic noise and compressed air), both can cause the film to warp or vibrate and therefore result in reflection and transmission distortions. Pellicles are highly desirable for interferometric applications since there are no ghost images, no change in the optical path length, and no chromatic aberrations with converging beams. However due to their cost and delicate nature, they are often not selected for the majority of applications requiring a beamsplitter.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)