에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
The polarization of light is changed when it is incident on a beamsplitter oriented at 45°. For randomly polarized input light, the S-polarization state is reflected more than the average amount of reflection and the P-polarization state is reflected less than the average. Plate beamsplitters are very sensitive to polarized light, the transmission of the S- and P-polarization states can each vary typically as much as 20% from the average at 550nm for a visible spectrum coating. Our dichroic cube beamsplitters are also extremely sensitive to polarization. The S- and P-polarization states can have a difference as large as 70%, while differing from the average transmission by approximately 20-30%. Beamsplitters should be selected carefully prior to integration into polarization sensitive applications. We do offer polarized cube beamsplitters that offer 92% reflection for S-polarization at 632.8nm.
Non-polarizing beamsplitters are primarily designed for polarization sensitive applications requiring 50% reflection and 50% transmission, when the polarizing effects need to be kept to an absolute minimum. They are typically optimized for a specific laser wavelength with the s- and p-polarization states of the transmitted beam differing by less than 5%. In essence, the coating does not change the polarization characteristics of the incident beam.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)