에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
A cube beamsplitter is essentially two identical right angle prisms where the hypotenuse of one of the prisms is coated with a semi-reflective coating before the two prisms are cemented together to form a cube. Cube beamsplitters offer several advantages over plate beamsplitters. They are easier to mount, since the 45 degree reflecting surface is within the cube and it can be mounted flush. Since a plate beamsplitter is mounted from the edges of a thin glass, it cannot handle as much deformation from mounting stresses without affecting the performance. The reflective coating is within the cube, so it is naturally more durable and has a longer lifetime than for a plate beamsplitter. Also there are no ghost images, since most of the reflections within a cube are reflected back in the direction they came and thus do not effect the output beams/images. However because converging and diverging beams add considerable image quality errors, cube beamsplitters should only be used in collimated beams. Additionally, since cube beamsplitters are heavier, they should be considered carefully for weight sensitive applications. Just like all beamsplitters, (the prism with) the reflective coated surface should face the input beam or source. Our cube beamsplitters are available with dielectric coatings as dichroic cubes for 50% reflection at 550nm or as polarizing cubes with 92% reflection for S-polarization at 632.8nm. All other polished outside surfaces are anti-reflection coated to minimize ghost images.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)