제품이 장바구니에 추가됨

효율성 곡선은 주어진 파장에서 관찰되는 실제 광량과 어떠한 방식으로 연관성을 갖게 됩니까?

회절 효율성 예측에 사용할 수 있는 곡선에는 절대 효율성 곡선과 상대 효율성 곡선과 같이 두 종류가 있습니다. 절대 효율선 곡선은 주어진 모든 파장에서 특정 순차로 회절되는 빛의 양을 도표로 나타냅니다. 당사 카탈로그에 표기된 모든 곡선은 알루미늄 코팅 그레이팅을 사용해 첫 번째 차순에서 보여지는 절대 효율성을 가리킵니다. 이러한 곡선은 S 및 P-상태 편광의 평균치를 나타내기도 합니다. 그레이팅에 골드 코팅 처리를 하면 절대 효율성에서 15-20%의 증가를 기대할 수 있습니다.

그레이팅과 동일한 코팅 처리를 한 평면 미러에 의해 반사되는 빛의 양과 절대 효율성 간의 비율은 상대 효율성을 나타냅니다. 단, 상대 효율성은 그레이팅에 적용되는 코팅 성능은 참작하지만 특정 코팅 유형의 장단점은 고려하지 않습니다.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program