에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
To couple light from a source into a fiber, a Ball Lens or lens with a positive focal length can be used. If the light is collimated, the lens must have a f/# greater than or equal to 0.5/NA, where NA is the numerical aperture of the fiber. The f/# of the lens is equal to f/D where f is the lens focal length and D is the beam diameter, not the diameter of the lens. This insures that the cone of light entering the fiber is within the fiber's acceptance angle. It should be placed away from the fiber at a distance equal to the lens focal length. A ball lens placed in contact with the fiber can also help couple light into the light guide. Its NA must be less than or equal to the NA of the fiber. This insures that the light is effectively coupled into the light guide. If the source is not collimated, i.e. light emitting from another fiber with a similar numerical aperture, one ball lens can be used to first produce a more collimated output beam and then another identical ball lens can be used to couple that light into the other fiber. The ball lenses should be placed in near contact to maximize efficiency.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)