에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Optical fibers do not produce beam-like outputs, but rather quickly diverging cones of illumination. They are very good for transmitting light because the fiber core is of a higher index of refraction than the cladding. This index difference not only keeps light in the fiber, but also defines the largest angle of light that the fiber can accept. Due to symmetry principles in fiber optics, the output angle of a fiber is approximately the same as the input angle. The full acceptance angle is defined as the maximum allowable input/output angle for each optical fiber and is directly related to the numerical aperture specification (NA). Our typical acrylic fibers will accept a cone of light approximately 61°, 56° or 35°, which correspond to 0.51, 0.47 and 0.3 NA values respectively. If the input angle, say 30°, is smaller than the acceptance angle, say 61°, then the output angle will still be 30°, not the 61° that one might think. If a fiber is overfilled, the output angle will be slightly less than the acceptance angle due to losses.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)