에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
"Cross-talk" is when light is scattered from one fiber optic strand to another within a jacketed fiber bundle (or light guide) consisting of several fiber optic strands. It is strongly associated with packing fraction losses. This occurs in both coherent and incoherent fiber bundles. It is typical eliminated by using an absorbing material between the fiber strands or special coating the fiber strands. This is particular noticeable in coherent fibers, where the end faces look almost like a "honeycomb" or grid pattern, because a black absorbing fiber (known as Mural Absorption Fibers, or EMA) is used between the imaging fibers.
"Cross-talk" can also occur when unwanted light from one unjacketed fiber optic strand scatters to another, when they are aligned side-by-side. This is common in communication applications when two fibers transmitting separate signals are in close proximity. Increasing the lateral distance between fiber optic strands and/or using jacketed fibers can eliminate this affect. Our jacketed Fibers Optics do not suffer from cross talk.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)