에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Attenuation is a decrease of light intensity within a fiber, usually due to absorption and scattering losses. This loss of power is measured in decibels (dB) where
dB = 10*log (Pin/Pout)
where:
Pin, Pout are the input and output powers.
The affects of these losses increase with fiber length. The value dB/m measures power lost in dB for every meter of fiber. Edmund Optics' attenuation curves measure the power loss in dB/m for our Communications Grade Optical Fibers and dB/km for our Optical Grade Fibers across the visible spectrum. For example, our 1000 micron diameter Communications Grade Optical Fiber has an attenuation of approximately 0.1dB/m at 600nm. If you were to use a 2-meter fiber, then the total loss would be 0.2 decibels. If we had an input power of 100mW, the output power would then be 95.5mW, resulting in a 5.5% loss. Resultant output power of a fiber, given its attenuation, can be calculated using the equation below:
Pout = Pin * 10-dB/10
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)