에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
The major difference between jacketed and unjacketed optical fibers is durability. Because transmission through an optical fiber is dependent upon the reflection of light off the cladding, any nicks or scratches in the cladding could cause back-reflections and light loss. Jacketed fibers help prevent any damage to the cladding. Jacketed fibers are recommended in applications where there is a possibility of even minor damage to the fiber. Unjacketed fibers are recommended for applications where a jacketed fiber's larger diameter or heavier weight are not practical. Unjacketed fibers are also known as fiber strands, whereas jacketed fibers are also known as light guides. Jacketed fibers can consist of one or more fiber strand and the jacket coating is typically a black polyethylene material.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)