에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Laser optics are a group of optics that have been designed and manufactured for use in laser applications. Optical components used for more general purposes may be manufactured from more common glass types and may have broadband coatings or be uncoated to be compatible with many different wavelengths. Conversely, because lasers typically have very narrow wavelength ranges or wavebands (ignoring harmonics), laser optics materials and coatings usually contain more exotic materials which are used to optimize the component for the specific design wavelengths of the application. Moreover, there are a number of highly specialized applications which involve high-power or ultrafast lasers. These applications require laser optics components with extremely low tolerances for characteristics including absorption, dispersion, thermal conductivity, laser-induced damage thresholds (LIDT), surface quality, coating properties, and much more.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)