에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Polarization refers to the direction with which the electric field of light waves oscillate, which is perpendicular to the direction of propagation. Light waves can be linearly, circularly, elliptically, or randomly polarized. For more information about polarization read Introduction to Polarization.
Laser sources may be polarized due to anisotropy (a material property that is different in different directions) in the laser gain material, directionally dependent polarization losses in the laser resonator, or the use of birefringent optical materials. Some laser sources are unpolarized (e.g. fiber lasers). The polarization state of a laser can also be used to reduce unwanted and potentially dangerous reflection from high-power sources as some materials reflect or absorb light in certain polarizations states over others.
Many laser applications including some interferometry, optical amplification and modulation, nonlinear frequency conversion, and incoherent and coherent polarization beam combining (polarization coupling), depend on the state of polarization in order to function.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)