에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
A notch filter is designed to block a pre-selected wavelength region or bandwidth, while transmitting all other wavelengths within the design range of the filter. Different methods exist to design and manufacture notch filters, however, the two most common are the dielectric stack method and the Rugate method.
Dielectric Stack notch filters are simple filters fabricated using a series of thin layers (discrete layers) of dielectric materials, of alternating refractive index. While relatively inexpensive to make, dielectric stack filters suffer from the presence of harmonic structure, which can severely limit the transmission band.
Edmund Optics® offers both Dielectric Stack Notch Filters and Rugate Notch Filters. A Rugate notch filter is constructed using a single layer thin film in which the refractive index varies continuously with position in a direction perpendicular to the substrate plane. This design eliminates the harmonic structure problems of Dielectric Stack filters, yielding high transmission across a broad wavelength range. The wavelength range for transmission of the rugate notch filter is limited only by the materials used in its construction. In addition to offering a very broad transmission range free from harmonic structure, the rugate notch can provide deep blocking (high optical density) as well as a high degree of reflectivity at wavelengths within the notch.
The figure below shows the comparative transmission spectrum for a notch filter made with a Rugate design and a notch filter made with a simple, non-optimized Dielectric Stack design. The largely harmonic-free transmission band associated with the Rugate design provides high out-of-band transmission over a very broad range of wavelength. Rugate notch filters are used for many laser-based applications including medical/surgical, spectroscopy, laser-based fluorescence, astronomy, and in display applications.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)