에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
An ND, or neutral density filter, is a type of filter designed to decrease the intensity of the input light without affecting the color (or spectral) distribution. Due to this neutral characteristic, the filters appear gray in color. ND filters are typically designated by their optical density (OD). Transmission for an ND filter can be calculated by using the equation T=10-OD x 100 = Percent transmission Where OD is the optical density of the ND filter. Typical applications for ND filters include decreasing light consistently over the visible or near infrared spectrum, protecting sensing devices from excessive intensity, such as blooming/overexposure of CCD cameras or testing the linearity of a photodetector or photodiode. ND filters are preferred over polarizers for reducing light in the case of extreme light intensities.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)