에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
In most cases, yes. Aspheres are typically designed so that the aspheric surface faces the object, or a collimated light source. This helps to spread the refraction, or bending, of light between the two surfaces of the lens and minimize spherical aberration. However, Best Form Aspheric Lenses are designed in the opposite configuration, so that a planar surface faces the object or collimated incident light. These types of lenses are simpler to design and achieve diffraction-limited focused spots on-axis for a given wavelength, but changing wavelengths result in chromatic aberrations and reduced performance for wavelengths different than the design wavelength.
Also, back reflections of light incident on the planar surface of best form aspheres bounce back directly towards the light source. This can be a cause for concern in many laser applications, making best form aspheres unsuited for some laser systems.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)