에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
A typical mirror is a flat glass substrate with a metallic reflective coating applied to one side. If the coating is applied to the top surface, it is called a first (or front) surface mirror. The other surface may be clear (during fabrication of the glass or by polishing) or ground and the mirror is oriented so that the coating faces the source. If the coating is applied to the bottom surface and overcoated with black paint, then it is called a second (or back) surface mirror. The other surface in this case must be clear and the mirror is oriented so that the glass is facing the source in order for the light to pass through the glass before reflecting off the coating. The black paint (not always used) is used to protect the coating from the other direction and prevent any minimal transmission. An example of a second surface mirror is a common bathroom mirror. A second surface mirror is usually not preferred over a first surface mirror in most applications due to many inherent characteristics. A second surface mirror suffers from lower reflectivity due to absorption by the glass (especially in the UV and IR). In addition, there are often ghost images due to two reflections (one from the glass, one from the coating) and an increased optical path length since light passes through the glass twice (once to reach the coating and once to reflect back). A second surface mirror does have the advantage of increased protection of the coating. If the coating is very delicate or the environment is harsh, a second surface mirror may be selected (typically with a thin glass substrate).
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)