에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
These values refer to the surface accuracy specification for the polished substrate of a mirror. Surface Accuracy describes the maximum allowable deviation of an optical surface from a perfect surface. If the mirror were flat, the value would give a reference as to "how flat". Since the test method used for inspecting surface accuracy uses a specific wavelength, the value is defined in terms of this wavelength. All catalog values refer to a maximum peak-to-valley value at 632.8nm. For high accuracy parts, the amount of deviation is so small that the value is defined as a fraction of a wavelength of light. For example, a ¼-wave mirror has a surface accuracy of 158.2nm (0.25 x 632.8nm), which is equivalent to 6.2 micro inches. The lower the value of the fraction, the higher the accuracy. Typically only values less than ¼-wave are considered as precision and values less than 1/10-wave as high precision quality. As a comment on notation, the following values are equivalent: ¼-wave, ¼λ, and λ/4, where λ is the value of the test wavelength.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)