에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
There is also a simple way to find the axes of a retardation plate. This requires two linear polarizers. Orient one linear polarizer so the axis is horizontal. Put the other linear polarizer in front of the first, oriented so that the axis is vertical. Place the retardation plate between the two crossed polarizers. Rotate only the retardation plate until maximum transmission is reached. The fast and slow axes will be at ±45° from horizontal.
To determine which axis is fast and which is slow, hold the retarder along one of the axes. For example, hold the plate by the left side and the right side. Rotate the retardation plate about this axis, so that the light is passing though a slightly thicker cross section of the retardation plate. Then repeat, using the other axis. If the color of the light changes from a bluish color to gray and then to black, then you are rotating about the fast axis. If the color changes from white to yellow and then to interference colors, then it is the slow axis.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)