에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
S&P polarization refers to the plane in which the electric field of a light wave is oscillating. S-Polarization is the plane of polarization perpendicular to the page (coming out of the monitor screen). P-polarization is the plane of polarization parallel to the page (in the plane of the monitor screen). See figure below:
When referring to polarization states, the p-polarization refers to the polarization plane parallel to the polarization axis of the polarizer being used ("p" is for "parallel"). The s-polarization refers to the polarization plane perpendicular to the polarization axis of the polarizer. A linear polarizer, by design, polarizes light in the p-polarization.
You offer a number of polarizers and retarders in both glass and film formats. Which one would be best for me?
The choice of polarizer substrate generally comes down to the optical needs of the system (i.e. weight and budget). In general, the glass filters tend to have higher quality polarizing characteristics. When surface accuracy is a concern (for instance in imaging applications), glass polarizers are preferable.
It is important to mount the polarizing filter, or any other filter, after the lens. Mounting the polarizer between the lens and the camera causes a change in the path difference between the sensor and the lens, and results in the image not being focused properly at the camera sensor plane. This effect holds true for all filters, such as ND filters, IR filters, etc. Our video lens specifications list the size of each lens' filter threading. Simply match the filter thread of the lens to the filter thread of our pre-mounted linear glass polarizing filters. The mounted filters have identical threads, so two can be used together to create a variable density effect.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)