제품이 장바구니에 추가됨

Cube Beamsplitter

빔 스플리터의 한 종류로 두 개의 right angle prism이 결합된 형태이며, 하나는 빗면에 광대역 multi-layer dielectirc 코팅이 되어있습니다. 입사되는 빛의 50%는 투과되며, 나머지 50%는 반사됩니다. 바깥 표면에는 AR코팅이 되어있어 뒷면의 반사를 줄여줍니다. 원래의 빔과 분리된 빔 사이에 빔 이동은 발생하지 않습니다. 반사된 빛과 투과된 빛은 똑같은 양으로 이동하며, 따라서 비록 각각의 arm에 대한 광 경로의 길이가 증가하더라도 두 경로 모두 같은 양으로 증가하게 됩니다. 큐브 형태는 마운트하기 쉬으며 기계적 충격에 의한 변형을 줄일 수 있습니다.

관련 용어 Beamsplitter , Plate Beamsplitter , Anti-Reflection (AR) Coating , Dielectric Coating

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program