제품이 장바구니에 추가됨

Focusing Range

레이저 다이오드 모듈을 통해 이상적인 spot 사이즈를 갖도록 초점이 맞춰질 수 있는 거리의 범위입니다. 일반적으로 모듈의 앞 부분에서 past collimation까지로 명시됩니다. 비록 레이저 다이오드 모듈이 최소 포커싱 범위보다 짧은 거리에서 사용될 지라도, 이것의 spot 사이즈는 최소 거리에서의 포커스 된 spot보다는 큽니다. 모듈로부터의 거리에 따라 포커스 된 spot size가 증가한다는걸 유의하는 것은 매우 중요합니다. 먼 거리에서 최고의 포커스 조건은 분산이 최소화 된 평행 빔입니다.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program