제품이 장바구니에 추가됨

Index of Refraction (n, 굴절률)

진공에서의 빛의 속도(c) 대 굴절시키는 물질에서의 속도(v)에 대한 비율을 의미합니다. 주어진 매질에서의 굴절률은 파장에 따라 변합니다. 일반적인 굴절률은 nd (587.6nm에서 yellow helium line), nf (486.1nm에서 blue hydrogen line) 그리고 nc (656.3nm에서 red hydrogen line)를 포함합니다. 

관련 용어 Abbe-Number , Birefringence , Angle of Incidence , Glass Code , Angle of Reflection , Dispersion , Refraction , Gradient Index , Cladding

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program