제품이 장바구니에 추가됨

Relative Efficiency

Diffraction grating의 groove 효율로도 언급되며, 이것은 같은 파장에서 코팅에 대한 효율과 비교하여 원하는 order에서의 회절된 에너지를 나타냅니다. 예를 들어, 500nm에서 특정한 order로 40%의 회절을 내는 grating은 500nm에서 빛의 80%를 반사시키는 코팅이 된 미러와 비교하였을 때 50%의 상대 효율을 갖습니다. 이론적으로 grating에 대한 상대 효율은 매우 높게 나타날 수 있으나, 만약 코팅 반사율이 원하는 파장 영역에서 낮다면 실질적인 조각은 원하는 order에서 매우 낮은 회절을 낼 수 있습니다.

관련 용어 Diffraction Grating , Holographic Grating , Groove Density , Ruled Grating

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program