제품이 장바구니에 추가됨

자율 시스템이란
무엇인가?

 

자율 주행 트럭

 

농업용 로봇(농업기술)

 

비전 가이드 로봇공학

 

자동차, 드론, 무인 차량

시장 규모 더욱 커지고 있는 자율 시스템 산업은 자율주행차, 자율주행트럭, 비행 택시, 자율농업, 농업용 로봇, 농업기술, 자율로봇공학 등의 다양한 소분야로 구성됩니다. 자율(autonomous)이라는 단어는 스스로 제어할 수 있는 능력을 가리킵니다.1 자율 시스템은 실시간 이미지 처리 기능과 컴퓨터 비전을 결합하여 외부의 개입이 거의 없는 자동 제어 능력을 제공하는 방식으로 스스로를 제어합니다. 이미지와 센서 기술은 광학 및 포토닉스 분야의 발전으로 많은 혜택을 받아오면서 자율 시스템을 통해 실세계에 적용할 수 있는 솔루션을 개발할 수 있게 되었습니다. 자율주행차와 드론이 한때는 공상과학 소설처럼 다가왔을 수도 있지만 오늘날에는 실제로 구현이 가능한 현실이 되었습니다.

왜 자율 시스템인가?

미국 교통부에 따르면 2005년부터 2007년 사이에 전체 자동차 추돌 사고의 약 94%가 운전자 과실로 인한 것이었으며, 총 사고수가 2,046,000건에 달하였습니다.2 현재 머신 비전 시스템은 자율주행차 등의 자율 시스템을 보다 안정적이고 반복적으로 안내함에 따라 운전자 과실로 인한 사고를 거의 없애다시피 해 자동차 사고를 크게 줄이는 데 큰 일조를 하고 있습니다.

운전자, 차량, 주변 환경 관련 추돌 사고

  • 운전자 과실93
  • 차량 과실2
  • 주변 환경2
  • 미상2
 

자율 시스템 용도를 위한 광학

온보드 부품은 소형 크기에 뛰어난 내구성을 더해 충격 및 진동에 강한 내성을 보이면서도 공장 자동화에 사용되는 부품보다 더 넓은 자유각을 제공하도록 다재다능한 성능을 지녀야 합니다. 따라서 자율 시스템을 통해 주변을 관찰하고 쉽게 피할 수 있는 저위험 요소들까지 감지하려면 이와 같은 머신 비전 부품이 반드시 동원되어야 합니다.

에드몬드 옵틱스(EO)는 세계적인 규모의 광학 및 포토닉스 제조 업체로서 광학, 설계, 테스팅, 제조 분야에서 78년 이상의 연혁을 자랑합니다. 아울러 EO는 매우 다양한 종류의 기성 광학 부품을 취급하며, 자율 시스템과 관련된 과제를 지원하기 위해 해당 제품들을 꾸준히 업데이트합니다. 에드몬드 옵틱스의 기업 정보 및 세계적인 규모의 이미징 옵틱스와 제조 역량에 관해 확인해 보십시오.

자율 시스템을 위한 EO의 권장 제품

자율 시스템을 위한 EO의 권장 제품

기술 정보 및 관련 도구

동영상

간단한 조언부터 어플리케이션을 기반으로 제품의 이점까지 보여주는 데모 영상.

heo

Ruggedized Imaging Lenses

 
How an EO Imaging Lens is Made

How an EO Imaging Lens is Made

 
heo

Victor Tango AutoDrive: Edmund Optics Case Studies

 

어플리케이션 노트

이론적 설명, 연관 공식, 그래픽 삽화 등 기타 내용을 포함한 기술적 정보와 어플리케이션.

고품질의 이미지를 얻기 위한
11가지 베스트 예제
읽어보기  

이미징 시스템의 6가지 기본 변수
읽어보기  

렌즈부터 센서까지:정보 수집의 한계
읽어보기  

이미징 렌즈
선택 가이드
읽어보기  

Imaging Electronics 101: Machine Vision 용도에 적합한 카메
읽어보기  

Imaging Lens의
Ruggedization
읽어보기  

기술 보도자료

에드몬드 옵틱스가 산업 간행물에 저술한 기술 기사와 EO 엔지니어 팀과 주요 관리 부서에서 기고한 기술 자료 링크 모음.

"Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1" by Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

바로 확인  

"Lens Selection Guide, Part 2" by Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

바로 확인  

"Vision Systems for 3D Measurement Require Care to Ensure Alignment" by Jessica Gehlhar - Industrial Photonics
바로 확인  

"The Importance Of Ruggedization For Imaging Lenses" by Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica
바로 확인  

"How To Maximise The Performance Of An Imaging System" by Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica
바로 확인  

계산기

옵틱, 이미징 및 포토닉스 산업 분야에서 널리 참고되고 사용되는 광학 공식을 기반으로 한 기술 계산기.

Imaging System Parameter Calculator
계산하기  

Imaging Lens Selector
계산하기  

1951 USAF Resolution Calculator
계산하기  

참고 문헌

1 Merriam-webster.com. (2020). Definition of AUTONOMOUS. [online] Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/autonomous [Accessed 13 Jan. 2020].

2 “Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey.” National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation, February 2015.

자율 시스템에 필요한 광학 부품을 찾고 계세요?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요