에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
혈액은 인체를 구성하는 세포, 조직 및 기관을 적절히 유지하면서 올바른 건강 상태와 신체 기능을 보장해주는 역할을 합니다. 유세포분석기, 세포 분리기 및 현미경과 같은 최신식 첨단 기술 진단 장비의 도움으로 백혈병, 겸상적혈구병, 빈혈증과 같이 혈액 관련 질병들을 발견하고 치료할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술적 발전은 지난 20년간 광학 분야에서의 대단한 진보가 없었더라면, 불가능했을지도 모릅니다. 하이엔드급의 광학 필터 코팅과 여러 개의 요소로 이뤄진 현미경 렌즈처럼 광학 부품이 진화해가면서 혈액과 관련된 질병과 진단, 그리고 혈액학에 관한 연구 및 발견에 획기적 공헌을 해올 수 있었습니다.
아래에 있는 설명들은 혈액과 관련된 일반적인 질환들로서 유동세포분석기와 같은 첨단 진단 기법으로 발견되곤 합니다. 광학 기술의 발전으로 이러한 질환들의 진단과 치료가 더욱 수월해졌으며, 사용법이 좀 더 간편하고 빠르면서도 휴대성이 있는 의료 기술과 장비를 제작법 알아갈 수 있게 되었습니다.
혈액암으로도 알려진 백혈병은 골수와 기타 혈액 생성 부위에서 비정형 및 조숙한 백혈구를 만들어내는 악성의 진행형 질병으로서, 혈장혈액 내의 주된 액체 성분으로서 대개는 적혈구, 백혈구 및 혈소판을 품고 있는 매개물이나 기반으로 여겨집니다. 혈장은 대략 95%가 수분으로 이루어져 있고, 인체 총 혈량의 절반을 약간 넘게 차지합니다. 수분 이외의 나머지는 여러 단백질, 당분, 응고제 및 다양한 전해질로 구성됩니다. 내의 정상적인 건강한 혈액 세포들의 생성을 저지합니다.
기형 혹은 형태가 갈라진 적혈구혈구(혈액 세포)의 가장 흔한 유형이자 신체 내의 주요 산소 운반체. 적혈구는 심혈관계의 심장 박동으로 혈액을 따라 이동합니다. 주로 헤로글로빈으로 불리는 단백질로 주로 구성되며, 뼈 안에 있는 골수에서 생산됩니다.를 유발하는 여러 가지 질환의 결과로서 심장 혈관계의 다른 문제들이 함께 동반됩니다.
체내에서 주로 산소 운반 역할을 담당하는 적혈구에 비정형 헤모글로빈철분을 함유하고 있는 단백질 성분의 적혈구로서 주로 체내에서 산소 운반 역할을 합니다. 혈액 내 산소는 원활한 신체 기능을 위한 신진대사 기능을 이끌어내도록 체내 곳곳을 통해 주요 조직과 기관에 운반됩니다. 단백질을 가지고 있는 혈액 장애 질환. 혈액 내 산소는 원활한 신체 기능을 위한 신진대사 기능을 이끌어내도록 체내 곳곳을 통해 주요 조직과 기관에 운반됩니다. 이러한 질환은 피로감, 골격계 이상, 비장비대, 황색 피부 및 소아 성장 장애를 일으킬 수 있습니다.
골수에서 생성하는 적혈구혈구(혈액 세포)의 가장 흔한 유형이자 신체 내의 주요 산소 운반체. 적혈구는 심혈관계의 심장 박동으로 혈액을 따라 이동합니다. 주로 헤로글로빈으로 불리는 단백질로 주로 구성되며, 뼈 안에 있는 골수에서 생산됩니다. 의 수가 급격히 증가하는 질환으로 백혈구백혈구는 감염성 질환이나 박테리아에 대항하며 신체를 보호하는 면역 기능을 담당합니다. 이들 대부분은 림프절이나 혈액 내에서 발견되며, 골수에서 생성됩니다. 세포핵을 지닌 백혈구는 주로 다른 세포들보다 크기가 더 크고 밀도가 높습니다. 체내에 존재하는 백혈구의 총수는 대개 신체의 건강과 직결됩니다. 와 혈소판주로 상처 난 부위의 혈액을 응고시키고 지혈을 담당하는 혈액의 구성 요소. 혈소판은 적혈구 세포보다 그 크기가 훨씬 작습니다. 백혈구와 달리 혈소판에는 세포핵이 존재하지 않기 때문에 혈액 샘플을 통한 확인이 상당히 쉽습니다.수 역시 증가할 수 있습니다.
혈액이 정상적으로 응고하지 않는 질환으로서, 혈우병 환우는 약간의 상처만으로도 심각한 출혈이 발생합니다.
혈액 내의 적혈구혈구(혈액 세포)의 가장 흔한 유형이자 신체 내의 주요 산소 운반체. 적혈구는 심혈관계의 심장 박동으로 혈액을 따라 이동합니다. 주로 헤로글로빈으로 불리는 단백질로 주로 구성되며, 뼈 안에 있는 골수에서 생산됩니다.나 헤모글로빈철분을 함유하고 있는 단백질 성분의 적혈구로서 주로 체내에서 산소 운반 역할을 합니다. 혈액 내 산소는 원활한 신체 기능을 위한 신진대사 기능을 이끌어내도록 체내 곳곳을 통해 주요 조직과 기관에 운반됩니다. 의 결핍 현상으로 극도의 피로감을 유발합니다.
혈액 내의 형질 세포에서 발생하는 암으로서 뼈를 약하게 만듭니다.
혈액이나 기타 체액을 관찰, 검진 및 치료하는 데에는 다양한 기술과 기법이 활용됩니다. 이를 위한 일반적인 기술로는 유세포분석법, 세포분류법, 광자유체공학법 그리고 현미경 검사가 있습니다.
유동성 부유물 내의 입자가 가지고 있는 물리적/화학적 특성을 분석해내는 강력한 생명 과학 기술. 유동성 입자가 레이저 빔을 통과하면서 앞쪽과 옆쪽으로 분산된 빛이 모이게 되고 이를 통해 양적/질적으로 계산된 데이터를 수집합니다.
Fluorescence activated cell sorting (FACS)은 유동세포분석법의 한 가지 특정한 유형으로서 한 번에 단일 세포와 이질적인 세포들을 활성적으로 분류해 여러 컨테이너에 담아내는 기술입니다. 이는 세포별 특성을 기반으로 일반적인 분산광과 형광 원리를 이용해 수행됩니다.
이 기술은 미세유체공학을 광학과 결합한 것입니다. 주된 용도로는 광대역을 커버하는 액정 디스플레이, 에너지 및 광학 렌즈가 있으며, 신생 기업의 경우 초기 추진력을 위해 lab-on-chip 장치, 바이오센서 및 분자 이미징 시스템에 중점을 두고 있습니다.
강력한 신약 개발 가공법으로서 약학 제조 분야에 폭넓게 활용됩니다. 주로 자동화 처리 방식으로 인해 인적오류(human error)에 대한 위험 부담이 덜 하며, 신약 개발을 빠르게 진행해줍니다.
일반적인 광학현미경은 조직 슬라이드나 준비된 세포 및 샘플을 관찰하는 데 사용됩니다. 더 높은 하이엔드급의 현미경은 동초점 혹은 다광자 현미경으로도 알려져 있으며 다중 레이저, 미러 스캐닝, motorized actuator, 하이엔드 디텍터를 활용해 세포 내 활동과 단백질들 간의 상호작용을 더 자세히 파악할 수 있게 해줍니다.
특화된 유세포분석기의 한 유형으로서 생물 세포가 가지고 있는 형광 및 분산 특성을 이용해 각각의 다른 컨테이너로 세포들을 분류해냅니다. 이러한 기술은 여러 가지가 섞여 있는 혼합물을 차례대로 분리하는 데 사용됩니다.
유세포분석기는 혈액이나 체액에 있는 질병을 검사하고 이를 발견하는 데 사용되는 주요 기법입니다. 이러한 분석기는 매우 중요한 3가지의 서브 시스템으로 구성됩니다 - 유체공학 시스템, 전자감지 시스템, 광학 시스템.
질적으로 측정하는 데 사용되는 High flow rates:
더 높은 해상도를 위해 사용되는 Lower flow rates:
전방산란광: 주어진 크기의 범주 내에서 입자들을 감지하고 레이저 빔의 광축을 약간 벗어난 분산광을 측정.
측면산란광: 굴절률이 변화하는 세포의 어느 경계면에서든 굴절이나 반사하는 대부분의 빛을 측정하며, 세포의 복잡성과 거친 정도에 비례.
장비
Excitation Optics: 레이저 빔을 쉐이핑하고 포커싱하기 위한 레이저와 렌즈.
Emission Optics: 분산광을 응집하는 여러 렌즈 및 빛의 적절한 전송을 위한 미러, 필터 및 빔스플리터.
형광 현미경 검사 용도에서 형광 및 광학 필터가 어떠한 방식으로 작용하는지에 관한 더 많은 정보를 확인하십시오.
광학은 여러 첨단 진단 기법과 기술에 있어 매우 중요한 역할을 하며, 혈액 분석 용도에 사용됩니다. Bandpass, dichroic, longpass 및 shortpass filter와 같은 다양한 유형의 필터와 빔스플리터는 가장 많이 활용되는 몇 안 되는 광학 부품들입니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)