에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
|
열렌즈 효과는 고출력 극초단 시스템 성능 저하의 원인 |
|
이득 매질로 열적 효과를 제거하는 데 한계 존재 |
|
열렌즈 효과를 최소화하기 위해 공동내 광학(Intracavity optics) 설계 가능 |
|
최근에는 고분산 미러 제품의 발전으로 이와 같은 문제 극복 |
극초단 레이저는 펄스 지속시간이 짧고 최대 출력이 높기 때문에 소재 가공 및 의료용 레이저부터 비선형 이미징 및 현미경에 이르는 광범위한 용도에 사용하기 적합합니다. 하지만 극초단 레이저는 열렌즈 효과에 특히 민감하며 이와 같은 열로 인하여 이득 매질(gain medium) 또는 공동내 광학(intracavity optics)에 변형이 일어나거나 굴절률 구배가 나타나기도 합니다. 이는 극초단 시스템에 피해를 입힐 수 있으며 특히 펄스 빔 생성 시 모드 잠금 기능을 방해하기까지 합니다. 다행히도 에드몬드 옵틱스의 협력 업체인 UltraFast Innovations (UFI)의 고분산 공동내 미러가 지속적으로 발전하면서 경미한 수준의 열렌즈 효과를 견딜 수 있는 광학을 개발할 수 있게 되었습니다.
열렌즈 효과(Thermal lensing)는 활성 이득 매질이 기타 매질에 비해 빔의 축을 따라 더 많은 열을 갖고 있을 때 발생하며, 이로 인해 횡방향 굴절률 구배(transverse refractive index gradient)가 나타날 수 있습니다. 이 경우 레이저 공진기에 정렬 오류가 일어나거나 레이저 모드 프로파일에 변형이 일어나 빔 포인팅의 이탈로 이어질 수 있습니다. 공진내 미러(Intracavity mirror)는 또한 극초단 발진기 내 주요 부품으로서 열렌즈 효과는 이러한 미러에 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 레이저 크리스털에서 빔의 초점을 맞출 때 미러의 곡률 반경에 변화가 생기면서 초점의 위치가 바뀌고 극초단 레이저의 모드-잠금 기능까지 차단함에 따라 극초단 레이저 시스템을 무용지물로 만들어버릴 수 있습니다. 이득 매질이 가지고 있는 고유의 열 속성을 개선할 수 있는 방법이 많지 않더라도 열렌즈 효과를 방지하지 위해 올바른 공동내 미러를 신중하게 선택하면 개선의 가능성은 언제든지 열려있습니다.
최근에는 코팅 설계의 발전으로 매우 낮은 수준의 열렌즈 효과를 지닌 저손실 고분산 미러의 개발이 가능해졌으며, 이와 같은 성능을 달성하기 위해서는 광학 코팅의 각종 매개변수를 신중하게 제어하는 방식이 동원되어야 합니다. 고분산 미러는 열적 안정성 외에도 대다수의 광매질에 존재하는 양의 군지연 분산(GDD)을 보정할 수 있도록 여전히 고반사율과 음의 GDD를 제공해야할 필요가 있습니다. 그림 1은 1030nm 극초단 레이저와 사용하도록 설계되고 미미한 열렌즈 효과를 가진 #17-070 (UFI 파트 넘버 HD64) 고분산 미러의 반사율과 GDD를 보여줍니다. 이러한 미러는 특히 Yb:YAG, Nd:YAG, 홀륨, 툴륨 레이저와 같은 고출력 고체 레이저에 큰 이점을 제공합니다.
이처럼 새로운 유형의 고분산 미러는 열렌즈 효과의 수준을 검증받기 위해 테스트를 거칩니다. 이때 적외선 카메라(FLIR SC305)를 사용해 연속파(CW) 작동 모드에서 Yb:YAG thin-disk laser 내부에 있는 공동내 미러의 온도를 모니터링합니다. 열렌즈 효과 저감 기술이 없고 GDD가 -3,000 fs2인 일반 고분산 미러는 50K이 넘는 온도 상승을 겪습니다(그림 2). 이와 같은 온도 상승은 결과적으로 레이저 모드와 발진기의 안정성을 저하시킵니다. 단, GDD가 각각 -1,000 fs2 및 -3,000 fs2인 고분산 미러는 동일한 설정 하에서 시험을 거쳐 10K 및 20K의 온도 변화를 경험합니다(그림 3과 4). 두 미러 다 레이저 모드나 발진기 안정성에 영향을 미칠만한 열적 효과가 눈에 띄게 나타나지 않았으며 레이저는 의도한 대로 작동할 수 있었습니다.
이외 파장이나 GDD가 다른 미러가 필요하세요? 요건에 맞는 사양을 말씀해주시면 에드몬드 옵틱스와 UltraFast Innovations는 협업을 통해 고객의 용도에 맞는 맞춤형 미러를 제작해드릴 수 있습니다.
Vladimir Pervak 박사는 UltraFast Innovations에서 활약 중인 세계적으로 저명한 극초단 코팅 전문가로서 고객분들이 자주 하는 몇 가지 질문에 대한 답변을 아래와 같이 제시하였습니다.
아니요, 그렇지 않습니다. 열적 효과가 발생할 수 있는 고체 상태의 공진기가 광섬유 레이저에는 없기 때문에 열적 안정 기술이 적용되지 않은 고분산 미러를 사용하는 것이 가능합니다. 단, Yt:YAG, Nd:YAG, 홀륨, 툴륨 레이저와 같은 고출력 고체 레이저에는 저열렌즈 효과가 반드시 필요합니다.
네, 그렇습니다. 에드몬드 옵틱스는 즉시 출하가 가능한 low-thermal lensing mirrors의 기성품을 취급합니다. UFI 파트 넘버 HD73 또는 기타 사양의 미러 제품이 필요한 경우 맞춤형 설계를 위해 당사로 문의 바랍니다.
아니요, 그렇지 않습니다. Low-thermal lensing mirror 제조에는 코팅 매개변수의 정확한 제어와 기타 사양과의 적절한 절충이 요구됩니다. 고객의 어플리케이션에 열적 효과가 중요한 경우 해당 조건에 맞게 특수 설계된 광학 부품을 사용해야 합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)