미래는 기술 및 어플리케이션 발전과 더불어 광학에 의해 좌우됩니다. 에드몬드옵틱스는 최신 광학 제품과 기술을 제공하면서 미래를 지속적으로 모색하고 있습니다. 해당 월간 시리즈를 보면 제품은 물론 기술의 발전을 확인할 수 있습니다. 광학 커뮤니티에 신제품과 신기술 중심의 정보를 제공하고 핵심적인 교육 자료를 공개하는 동시에 이러한 제품을 새로운 어플리케이션에 통합할 수 있는 환경을 조성하고자 합니다.
트렌드 in 광학 2023년 4월
머신 비전 시스템은 기존의 통제된 환경에서 벗어나 새로운 어플리케이션에도 적용되고 있습니다.
트렌드 in 광학 2022년 4월
에드몬드옵틱스에서 새롭게 출시한 Schwarz Mirror는 광학 부품 뒤쪽에 beam dump를 배치해야 하는 필요성을 크게 줄여줍니다.
트렌드 in 광학 2021년 5월
에드몬드옵틱스의 협력 업체인 UFI(UltraFast Innovations)가 경미한 수준의 열렌즈 효과를 견딜 수 있는 광학 시스템을 개발했습니다.
트렌드 in 광학 2021년 1월
Stemmed mirror는 미러의 후면부에 돌출된 소형 직경의 스템이 장착된 구조를 적용하여 미러 표면에 가해지는 응력을 줄이고 안정성을 높였으며 가격을 낮췄습니다.
트렌드 in 광학 2020년 10월
고출력 레이저 혹은 단파장 사용 시 산란을 최소화하는 광학 부품을 꼭 사용해야 레이저 시스템의 출력이 높게 유지되고 손실은 계속 줄어듭니다.
트렌드 in 광학 2020년 8월
온라인 비디오 스트리밍에 대한 수요가 증가하면서 비구면 렌즈로만 제작이 가능한 저심도 시네마 렌즈의 개발이 추진되고 있습니다.
트렌드 in 광학 2020년 6월
단일 소재의 비구면 아크로매틱 렌즈는 특수한 구조를 가지며 기존의 이중 렌즈보다 더 넓은 파장 대역에서 색수차를 보정합니다.
트렌드 in 광학 2019년 8월
안정성 등급의 강건설계를 적용하면 렌즈가 충격이나 진동을 받아도 광학적 포인팅 및 포지셔닝이 유지됩니다.
트렌드 in 광학 2018년 7월
이제는 극자외선 스펙트럼까지 활용할 수 있습니다. 테이블탑 광원으로 10 - 100nm를 사용하는 어플리케이션에 대한 가능성이 열렸습니다.
트렌드 in 광학 2017년 2월
Ultra-Thin Longpass Filter는 굉장히 얇고 신축성 있는 폴리머와 염료를 사용해 제조되었습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®