제품이 장바구니에 추가됨

Optotune Fine Steering Mirrors

Optotune 상세 정보 보기
Optotune Fine Steering Mirrors

Optotune Fine Steering Mirrors

×
  • mrad의 빔 조향, µrad의 해상도
  • 저출력 및 고출력 레이저용 금속/유전체 코팅 적용
  • 레이저 워블링(Wobbling) 용도에 적합

공통 스펙

Mirror Aperture (mm):
20 x 20
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 549nm
Scan Angle (°):
0.4 (in x and y)
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8 x 12
Weight (g):
53
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror #23-715 KRW 1,624,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
NIR Dielectric Coated Optotune Fine Steering Mirror #23-716 KRW 1,624,000   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

Optotune Fine Steering Mirror는 각도 분해능이 높고 기울기를 빠르고 정밀하게 조절해야 하는 레이저 시스템에 맞게 설계되었습니다. 이 미러는 큰 유효 구경을 통해 2차원 빔 패턴을 생성하기 때문에 레이저 캐비티 정렬, 리사쥬 스캐닝, 레이저 납땜 등 다양한 레이저 워블링 용도에 적합합니다. 장치마다 정밀한 개방 루프 제어를 위한 보정 데이터가 포함된 EEPROM과 온도 센서가 있습니다. Optotune Fine Steering Mirror는 저출력 및 고출력 레이저 빔에 사용할 수 있는 금속/유전체 코팅이 되어 있고 Optotune ICC-4C-2000 컨트롤러로 쉽게 조작할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-2000 #23-717 KRW 2,247,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Optotune ICC-4C-2000 Extension Kit #23-718 KRW 358,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Optotune ICC-4C Power Adapter with US Cable #22-410 KRW 108,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

Retroreflector

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Surface Flatness

Laser

Laser Damage Threshold

How do I clean my optics?

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요