Aspherized Achromatic Lenses

Aspherized Achromatic Lenses는 수상 경력이 있는 제품으로서 색 수차 및 구면 수차 보정 기능과 함께 뛰어난 가성비를 특징으로 합니다. Edmund Optics (EO)의 세계 최강 구면 연마 기술과 독특한 폴리머 몰딩 프로세스가 결합된 이 렌즈는 aspheric lens의 우수한 이미지 품질과 achromatic lens의 정밀한 색수차 보정 디자인을 겸비합니다. 이와 같은 렌즈는 결과적으로 오늘날 광학 및 시각적 시스템이 요구하는 까다로운 경제적 측면을 충족시켜줍니다. Aspherized Achromatic Lenses를 시스템에 통합하는 렌즈 디자인이 가능해짐으로써 relay, condensing system, 높은 NA의 이미징 시스템, 그리고 빔 익스팬더와 같은 용도에 대단히 큰 향상을 가져다주었습니다.


그림 1: 지름 12.5mm, 초점 길이 14mm, #45-209 TECHSPEC® Achromatic Lens의 MTF와 Aberration 그래프


그림 2: 지름 12.5mm, 초점 길이 14mm, #49-658 TECHSPEC® Aspherized Achromatic Lens의 MTF와 Aberration 그래프
Aspherized Achromats는 유리로 된 광학 렌즈에 감광성 폴리머가 접착된 형태로 구성됩니다. 이중 렌즈의 한쪽 면만 폴리머 처리가 되고 단시간에 복제본을 제작할 수 있기 때문에 multi-element 부품과 결합 시 유연성을 제공할 수 있습니다.

그림 3: 비구면화 프로세스의 예
그러나, 유리로된 광학 요소들과 다르게 Aspherized Achromatic lenses는 -20°C부터 +80°C의 좁은 온도 범위서만 작동할 수 있습니다. Aspherized Achromatic lens의 소재는 DUV 투과를 차단하기 때문에 몇몇 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. 이 렌즈는 스크래치가 잘 생기기 때문에 조심스럽게 다뤄야 하지만, EO에서는 많은 재고 부품들을 가지고 있기 때문에 손쉽게 교체가 가능합니다. 이러한 제약에도 불구하고, 여전히 Aspherized Achromatic lenses는 다양한 용도에서 많은 이점을 가져다줍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)