미래는 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)과 같은 감염병의 징후를 나태나는 신체 발열을 안전하고 신속하게 감지하는 검사법에 의해 좌우됩니다.
피사체의 방사율을 알고 있는 경우라면, 피사체의 온도는 피사체에서 방출되는 적외선 에너지양에 의해 결정될 수 있습니다. 일반적으로 신체에서 방출되는 적외선은 대략 9µm의 최고 파장을 가지고 있습니다1. 온도의 변화는 적외선 방출의 변화를 일으키기 때문에 열 화상 시스템을 통해 검사자의 체온이 정상 범위를 벗어나는지 여부를 확인할 수 있습니다(그림 1).
비접촉식 체온계는 저가의 휴대용 장치부터 더 넓은 부류의 검사자 그룹을 분석할 수 있는 광역 스캐너에 이르기까지 종류가 매우 다양합니다. 휴대용 기기는 사용이 간편하고 한 번에 한 명씩 검사하는 데 유용하지만 광역 스캐너는 활용성이 매우 높아 공항, 병원, 인구 밀집 지역에서 검사하는 데 더 효과적입니다.
검사 대상과의 거리와 주변 온도는 비접촉식 발열 판독의 정확한 수치에 영향을 미칠 수 있으나, 비접촉식 체온계는 접촉식 체온계에 비해 오염의 위험이 낮기 때문에 세계적인 전염병의 유행을 퇴치하는 데는 비접촉식이 더욱 유리합니다.
적외선 열 감지 시스템에는 게르마늄, 아연 셀렌화물, 그리고 대략 9µm의 파장을 투과시키는 기판으로 제조되는 광학 부품이 요구됩니다(그림 2). 특정 적외선 기판에 대한 자세한 내용은 당사 어플리케이션 노트 적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재 편에서 자세히 다룹니다. 휴대가 가능한 대다수의 저가형 비접촉식 체온계에는 몰딩된 게르마늄 광학이 사용되는 반면, 광역 체온계에는 주로 고정밀 자외선 광학 부품이 사용됩니다.
전 세계 5곳에 제조 시설을 갖춘 에드몬드 옵틱스는 열 화상 및 기타 적외선 용도를 위해 가격 경쟁력이 있는 최신식 표준형 및 맞춤형 적외선 광학 부품을 취급합니다. 이외에도 EO에서는 윈도우, 비구면 렌즈, 프리즘, 비축 파라볼릭 미러를 비롯해 레이저 및 이미징 어셈블리를 제조합니다. 수많은 광학 기술과 더불어 광학을 이용한 체열 감지 검사법으로 더욱 안전하고 건강한 미래를 만들어 나아갈 수 있습니다.
1. Creagh, D. C., and D. A. Bradley. Radiation in Art and Archeometry. Elsevier Science, 2000. www.premierbiosoft.com/tech_notes/real_time_PCR.html
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®