에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Using an optical fiber cutting block or optical fiber hot knife, one can cut plastic jacketed and unjacketed fibers. A cutting block insures that the plastic fibers are cut perpendicularly, which minimizes loss due to scattering. A hot knife is simply a heated blade that yields clean terminations. It also polishes plastic fibers as it cuts them by using the heat to fuse the glass. Pressing the ends of plastic fibers perpendicularly against a hot plate can also provide effective polishing. Edmund Optics offers both an Optical Fiber Cutting Block and an Optical Fiber Hot Knife.
Grinding glass fiber ends with an abrasive material, such as sandpaper, can produce an effect polish for glass fibers. Best results can be achieved by taking a very fine grit sandpaper, wetting the sandpaper slightly, and, while holding the optical fiber perpendicular to the sandpaper, polish the fiber in a "figure-8" motion. The figure-8 motion allows the fiber to be polished evenly on all edges and the moisture prevents the fiber from being nicked by large grit on the sandpaper.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)