에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
There are 3 possible solutions to maximize the amount of light when coupling light from a LED to a fiber. First, using Infinity Corrected Microscope Objectives in retro position; this works well but is by far the most expensive solution. Second, we offer Fiber Optic Collimator/ Focuser Assemblies, available with an SMA or FC connector for VIS, VIS-NIR and IR wavelengths. You can achieve spot sizes of a few microns. This product offers the best value for its price. Last, but not least, are Ball Lenses; these are the least expensive solution. When coupling light from a LED into a fiber, the choice of ball lens is dependent on the Numerical Aperture (NA) of the fiber and the LED’s spot diameter. The LED’s spot diameter is used to determine the NA of the ball lens. The NA of the ball lens must be less than or equal to the NA of the fiber in order to couple all light into the fiber. The tricky thing with ball lenses is alignment. View Understanding Ball Lenses for additional information and useful equations.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)